This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24位双向缓冲器

Guru**** 2950630 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618595/24-bit-bidirectional-buffer

主题中讨论的其他部件:TXS0108E, SN74ALB1.6245万

您好,

我们正在寻找具有最小传播延迟和偏移的24位双向缓冲器(3.3V信号)。 您能为我们推荐一款合适的设备吗?

此致,

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raja,

    听起来好像您正在尝试查找收发器(方向控制双向缓冲器)。 我们拥有的绝对最快的器件属于SN74AUC系列,但它们的最大电压为2.7V,因此此应用无法使用这些器件。

    您最好的选择是使用我们的参数搜索工具。  我在这里缩小了列表范围:

    从我的快速搜索来看 ,SN74ALB1.6245万 可能是最合适的,但我会让您自己看看并做出决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maier,

    感谢您的回复。

    我们需要缓冲器来提高GPMC接口的驱动器强度。 由于数据线是双向的,因此我们需要双向缓冲区。 我找到了一个TXS0108E设备,无需DIR信号即可运行。 请您确认,我们是否可以将此设备用于GPMC接口?

    我们计划通过3个此类TXS0108E缓冲器添加GPMC数据和控制线路,而地址线路则直接连接,无需任何缓冲器。 因此,地址行的延迟将比控制/数据行少。 我们认为,由于GPMC地址信号在任何控制信号之前都是有效的,因此应该没有问题。 此外,TXS0108E设备的偏移为1ns。 请您建议我们可以在这种偏差下安全操作GPMC接口的最大频率。 如果您还发现此计划有任何其他问题,请告知我们。

    此致
    Raja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raja,
    TXS0108E不是缓冲器,不会增加通信线路的驱动强度。 它专为电压电平转换而设计。

    恐怕我不熟悉GPMC界面,Google也不是很有帮助。 您能否向我提供有关您系统中GPMC操作的详细信息?

    所有24位是否同时沿相同的方向/切换?

    数据方向是不可预测的,即数据线从A->B切换到B->A而没有任何警告,还是使用了控制数据方向的读/写位?

    最大数据速率是多少?

    负载条件是什么?

    更多信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应。

    由于TXS0108E不提供缓冲器操作,我们计划使用3 个SN74ALB1.6245万设备,并通过此缓冲器连接所有GPMC地址/控制/时钟/数据线路。

    我查看了SN74ALB1.6245万数据表,我对评估GPMC接口的时间要求有一些疑问。

    1.从DIR引脚到A或B端口的延迟是多少? 数据表提到OE到A/B延迟,它是否也适用于DIR引脚?

    2.这些通道之间的偏移是什么(两个通道的tpd最大差异)? 我看到tpd的范围来自0.6 -2ns。 这是否意味着偏移为1.4ns,还是意味着所有通道都将被相同的值延迟,并且该值可能在0.6 -2ns之间,因此偏移为零?

    此致

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raja,

    DIR的延迟与OE的延迟相同-请注意,从数据表第3页的逻辑图中可以看到它们具有相同的传播路径。

    除非数据表中另有说明,否则逻辑设备的偏移为≤1 ns (假设负载相等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否可以将未使用的IO针脚保留为浮动? 我在数据表中看不到任何建议。

    如果没有,我是否需要在使用的IO线路上提供外部上拉/下电阻,以便在缓冲器不由处理器驱动时保护缓冲器,因为我在设备中看不到任何总线保持电路。 或者,处理器的内部PU/PD是否足以满足相同的要求? 您能否提出同样的建议?

    此致
    Raja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是BiCMOS设备,使输入保持浮动可能会导致问题。 由于输入= Vcc的泄漏电流较低,我建议将它们直接连接到Vcc (不需要电阻器)。 请注意,从电气特性表中,如果直接连接到Vcc,输入将会下沉0.6mA,而如果直接连接到0V,输入将下沉1.0mA。