This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:SN74ALVC16.4245万DGGR的数据传输速率

Guru**** 2532810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/621372/sn74alvc164245-data-transfer-rate-of-sn74alvc164245dggr

部件号:SN74ALVC16.4245万

德拉斯,

    SN74ALVC16.4245万DGGR用于FPGA扩展板,数据包丢失为10M;

    您能否帮助您了解 SN74ALVC16.4245万DGGR的数据传输速率以及如何计算?  

    对于更高的传输速率,TTL IC有什么建议?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cris,

    您没有给我提供太多信息来处理。  如果您需要有关系统的帮助,我需要了解电压,源,负载和线路特性(最好是现有波形的原理图和示波器截图)。

    至于SN74ALVC16.4245万的数据传输速率,我可以帮上忙。  ***首先,简短答案-150 MHz ***

    这是我们最常见的问题之一, 在我们的逻辑常见问题 页面上有其自己的部分。

    要进入该页面,请首先单击论坛主页右上角的此按钮:

    然后转到"计时"部分:

    在计时部分,这是第二个问题:

    由于此部件不是计时设备,因此答案位于该部分的末尾:

    很容易找到一个类似的计时部件- 在http://www.ti.com/ 上只需搜索"ALVC-"并查找第一个触发器-我选择了SN74ALVCH3.2374万。

    此器件的额定频率为150 MHz,工作频率从2.5V到3.3V不等。 由于SN74ALVCH3.2374万采用与SN74ALVC16.4245万相同的技术构建,但其复杂性显著增加,因此可以放心地说,SN74ALVC16.4245万也可以在150 MHz下良好运行。

    接下来要问的问题是,您的工作条件是什么? 可能是系统级别的问题(例如长轨迹,大电容负载,路由不良,传输线路特性等)。  如果您可以分享详细信息(原理图,示波器),我可以提供更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys,您好

    非常感谢您的支持,以及SN74ALVC16.4245万DGGR,1/tpd?其它推荐产品的传输速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cris,
    传播延迟(tpd)与最大传输速率无关。

    我知道这似乎与直觉背道而驰,但是一个很好的并行示例是卫星通信-数据到达某些卫星(tpd)需要250毫秒,但这并不意味着数据速率被限制为1/250ms = 4 Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys,您好

    好,知道了,那么它的传输速度怎么样?3.3v:16M,5.0V:10M?
    我无法从数据表中清楚地获取它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Cris,
    您是否在谈论数据速率?

    150 MHz的最大工作频率表示器件在3.3V和5V的情况下最大传输速率可达75 Mbps。

    我担心此设备上没有数据速率的表征数据,因此数据表中未指定。 这就是为什么我们必须考虑具有时钟输入的类似器件以获得最大工作频率的原因。 此设备可能会以更高的频率工作,但如果没有正确的特征参数,我无法保证。