This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT245:关于DIR状态

Guru**** 2980590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/621612/sn74act245-about-dir-status

部件号:SN74ACT245

大家好。

我有一个关于DIR状态SN74ACT245的问题。
DIR有三种操作,输入了高信号或低信号或X  
设备 关闭或销毁时是否保持DIR状态?

或者是否确定为X状态?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    SN74ACT245是一种模拟设备-它不包含处理器和内存。

    DIR针脚只有两个可能的输入值-逻辑低或逻辑高。

    逻辑低值定义为:- 0.5 ≤Vin≤VIL

    逻辑高被定义为:VCC + 0.5V≥Vin≥VIH

    * VIL和VIH的值在数据表中的"推荐工作条件"下给出

    函数表中的'X'是指"不在乎"的逻辑条件,这意味着输入可以是低或高,输出不会改变。 这并不意味着DIR引脚值可以不是LOW或HIGH。