This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:输出振荡

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/621413/sn74lvc3g34-oscillation-at-the-output

部件号:SN74LVC3G34

您好,

客户正在使用SN74LVC3G34DCTR,原理图如下所示,R69=0欧姆,C55=0.01uF

他们尝试使用以下波形图测量输入和输出。  您可以在输出信号处看到一些振荡。  这里的问题是:

  1. 这种波形是正常的还是预期的行为?
  2. 输入信号处的R/C值是否存在任何限制?

  • 上升曲线:

  • 上升曲线(放大)

  • 下降曲线

谢谢!

Antony