This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E路线图

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619814/txs0104e-roadmap-of-txs0104e

部件号:TXS0104E

大家好,

您是否计划将TXS0104E更新为更小的封装?

我的买家想要将他们的商品更新为较小尺寸。

那么您能否提供TXS0104E的路线图?

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lacey:
    TXS0104E当前采用3.5 mm (0.5 mm 节距) RGY封装。 当你说'更好的一揽子'时,你想到了什么? 是否有竞争对手的设备我们正在尝试匹配/击败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Lacey,
    您是否能够自行解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的回复。
    我没有竞争对手的信息。 我将在本周的客户拜访中查看。 BBU项目将在今年年底前建立。 现在,他们正在寻找能够满足其要求的零件。
    因此,他们想知道我们是否计划将TXS0104E更新为更小的封装? 但他们没有指定软件包。
    我将在本周与客户沟通后更新信息。

    非常感谢!
    莱西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考,未来设备的计划不会发布到这样的公共网站。 这些信息可在我们的内部系统中找到。 请直接发送电子邮件与我进一步讨论。