This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH1.6244万和SN74AVC16T245DGGR

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619550/sn74lvth16244-and-sn74avc16t245dggr

主题中讨论的其它部件:SN74ALVTHR1.6245万SN74ALVCHR16.2245万SN74ALVCHR1.6245万SN74ALVCHR16.2601万SN74ALVCHR1.6601万SN74LVCHR1.6245万ASN74AVCBH16.4245万SN74AVCAH16.4245万

尊敬的各位先生:,

     是否有任何IC的性能与 SN74AVC16T245DGGR和 SN74LVTH1.6244万ADGGR相似,但存在内部 串联  电阻。

     我在选择手册中没有找到,如果是,你能帮你推荐吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cris,
    我们具有总线保持和输出阻尼电阻器的设备包括:
    SN74ALVTHR1.6245万
    SN74ALVCHR16.2245万
    SN74LVCHR3.2245万A
    SN74ALVCHR1.6245万
    SN74ALVCHR16.2601万
    SN74ALVCHR1.6601万
    SN74LVCHR1.6245万A

    不幸的是,这些方案没有包括AVC系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS,

    考虑使用Sn74AVCAH16.4245万或SN74AVCBH16.4245万,其中具有动态输出阻抗控制电路(DOC),最初提供高驱动,低阻抗,之后提供高阻抗,以减少切换噪声和过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys Maier,
    系列电阻精度如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串联电阻器是在硅上制造的,生产后未进行微调,因此其精度相当低(我相信是10 % - 15 %),但这在该应用中并不是真正的问题。 输出级的阻抗根据Vcc而变化。 阻尼电阻器在一定程度上抑制振荡和过冲,而不是提供完美的50欧姆匹配。