This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:总输出电流大于70mA

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/620022/sn74lvc244a-total-output-current-larger-than-70ma

部件号:SN74LVC244A

逻辑团队,您好!

我们正在使用设备 SN74LVC244驱动LED阵列。 示意图如下所示。  

D3是LED阵列。  当SN74LVC244的输出较低时,通过每个输出引脚的电流约为18mA。

我可以从数据表中看到,通过Vcc或GND的总电流应小于70mA。

如果所有输出变为低电平,则通过GND的总电流应为8*18mA = 144mA,超过70mA的限值。  

但是,所有LED亮起的时间为总时间的20 %。 也就是说,平均电流只有144*mA (20 %)=28.8mA,远低于70mA。

我只是想知道这是否会损坏我们的设备,或者对该设备有任何潜在风险。  

非常感谢您的帮助。

此致,

VIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vio:
    “绝对最大额定值”表中给出的值是绝对值- TI不支持超过70 mA的操作,即使是毫微秒也是如此,并且无法保证该部件的可靠性。

    也就是说,在20 % 占空比下工作,接通时间小于1毫秒,设备的工作方式就像电流通过Vcc或接地时为28.8mA一样。

    总结-物理上,这不会损坏设备,但会使保修失效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    非常感谢您的详细解释。 我想问你另一个问题。
    SN74LVC244的过电流行为是什么? 电流是否受限,夹紧或进入保护模式?

    谢谢。
    VIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于每个单独的输出,电流最终将被夹紧,但只有在超过70 mA的情况下通过一个引脚才会发生这种情况(参见 SZZA010的图17)。

    据我所知,VCC/GND限制是一个热限制,即超过它会让魔幻烟雾逸出。