This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:OE斜坡电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LVC1G17, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619528/txb0104-oe-ramp-voltage

部件号:TXB0104
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G17

大家好

您是否介意询问TXB0104?

我们的客户机将使用以下情况下的TXB0104:

<condition>
-VccA:3.3V
OE引脚:3.3V -> 10kohm,10uF (RC常数)

因此,我们的客户希望 使用  上升时间恒定的TXB0104。
如果您有一些禁止增加时间的事项,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    如果我的理解正确,则他们希望在启动时短时间内禁用输出,之后始终启用输出。

    这是一个常见的应用程序,但将缓慢上升的输入引入OE引脚的CMOS输入不是一个好主意。  

    我们建议将单个施密特触发器设备连接在输入端,以确保在一段时间后OE引脚处有锋利的边缘。

    我建议查看SN74LVC1G17设备。

      

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael San

    感谢您的回复!

    他们希望在启动时短时间内禁用输出,之后始终启用输出。
    ->是的,您的认可 是正确的。

    很抱歉 ,我们无法理解您的提及。
    您能告诉我们以下内容吗?

    <问题1>
    这是一个常见的应用程序,但将缓慢上升的输入引入OE引脚的CMOS输入不是一个好主意。
    ->是否对OE的上升时间有规定?
      您能否告诉我们"将缓慢上升的输入输入输入到CMOS输入中不是一个好主意"?


    我们建议将单个施密特触发器设备连接在输入端,以确保在一段时间后OE引脚处有锋利的边缘。
    ->这是否意味着单个施密特触发器设备(如SN74LVC1G17)连接到TXB0104的A1至A4? 或TXB0304的OE针脚?

    我们需要您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    请参阅下面我的答复。

    <问题1>
    这是一个常见的应用程序,但将缓慢上升的输入引入OE引脚的CMOS输入不是一个好主意。
    ->是否对OE的上升时间有规定?
      您能否告诉我们"将缓慢上升的输入输入输入到CMOS输入中不是一个好主意"?

    通常,非施密特触发器CMOS输入需要锋利的边缘,以防止振荡/增加电流消耗。 通常,这由数据表中的delta (t)/delta (V)指定,通常为20ns/V或100ns/V 对于此零件,有A和B的转换速率规格,但OE输入不是。 对于OE输入,我将遵循与40 ns/V端口A和B相同的上升时间建议 RC曲线不符合此规格,因此需要一个施密特触发器缓冲器设备来清除信号以形成锐边。



    我们建议将单个施密特触发器设备连接在输入端,以确保在一段时间后OE引脚处有锋利的边缘。
    ->这是否意味着单个施密特触发器设备(如 SN74LVC1G17)连接 到TXB0104的A1至A4? 或 TXB0304的OE针脚?

    无需将施密特触发器连接到设备的A和B端口。 这仅适用于OE引脚,因为您有一个RC电路,它将导致只向OE引脚输入缓慢上升。 仅OE引脚需要此施密特触发器缓冲器。  

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔