This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:关于VCCB = 0V时的行为

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619530/sn74avc4t774-about-behavior-when-vccb-0v

部件号:SN74AVC4T774

大家好,

 

我们正在以下条件下评估SN74AVC4T774RSVR。

案例1:VCCB引脚为0V,但如果我们将25MHz信号输入到B1引脚,则VCCB变为2.5V。

CASE2:如果我们将低信号输入到B1针脚,则VCCB针脚为0V。

 

因此,我们猜B1针脚的电压似乎是VCCB针脚的电压。

这种行为是否正确?


 

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡纳马鲁山

    我相信这种行为是SN74AVC4T774意外的。
    该设备具有Ioff部分断电功能,当任一Vcc保持在GND时,该功能将使I/O保持激活状态。 它可防止I/O端口泄漏,从而通过钳位二极管意外打开设备。
    是否可以尝试禁用OE引脚并尝试查看问题是否仍然存在? 如果您有访问权限,您可以尝试其它设备,最好是其它批次的设备吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您提到Vcca / Vccb为0V时,电源是关闭(浮动)还是强制为0V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San,您好!

     

    感谢您的及时回复。

    我们将确认以下事项(您的问题)。

    -是否可以尝试禁用OE引脚并尝试查看问题是否仍然存在?

    -如果您有访问权限,您可以尝试其它设备(最好是其它设备)吗?

     

    当您提到Vcca / Vccb为0V时,电源是关闭(浮动)还是强制为0V?

    ->(我的答案)电源关闭(浮动)。 如果是浮动的,是否会出现“case1”现象?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡纳马鲁,

    Ioff功能要求电源保持在0V或接近0V。浮动节点不能保证0V。 案例1无疑是一种可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San,您好!

     

    感谢您提供信息。

     

    此致,

    Kanemaru