This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:开机顺序

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616807/sn74alvc164245-power-up-sequence

部件号:SN74ALVC16.4245万
主题中讨论的其它部件:SN74LVC16T245

我有以下开机顺序:

3V3由LDO完成。 我可以说,VCCA上的3V3 先通电,一段时间后,VCCB上的5V 也处于其水平,因此第二次通电?

或者,我是否必须先打开3V3 (如步),然后再打开5V (如步),并且在这些步骤之间有一定的延迟? 如果是,有多长时间延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Markus,

    这是意外重新开机自检还是您需要其他帮助? 这似乎与你在 这里所做的一个以前的帖子相同。 如果这不准确,请告诉我,我可以提供帮助,但似乎您已经得到了一个有用的答案。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个员额是另一部分。 所有换档杆的答案是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    情况如下:5v0 (VCCB)通过LDO并转换为3V3以为VCCA供电(如Markus图中所述)。

    正在考虑2个部分:

    • SN74LVC16T245 (数据表中未提及通电顺序)
      我们有以下陈述:“这是通过LDO为转换器设备提供的标准通电方案之一,我预计设备不会因此而出现任何问题”
    • SN74ALVC16.4245万 (必须遵循通电顺序)
      同一语句是否也适用于SN74ALVC16.4245万?

    谢谢

    此致,
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    从技术上讲,对于ALVC16.4245万,VCCA应在VCCB之前启动。 因此,如果VCCB晚一些出现,这将是最好的,但很显然,这对于LDO配置是不可能的。

    最好是确保启动时所有输入信号都较低,以便在启动过程中不会出现过大的电流。 设备应该能够承受这种启动情况,但在启动过程中可能会有一些额外的电流消耗。

    最佳,
    Michael