This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619249/txb0106-txb0106

部件号:TXB0106

您好,

我正在使用电压 电平 转换器部件号TXB0106。

我对VOL和VOH级别有疑问。

我正在按照以下配置为端口供电:

VCCB = 3.3V,VCCA = 1.8V  


请注意,我的设备在  0°C至50°C的环境中运行。


根据上表,Vola max @ 温度 –40°C至85°C 为0.4V最大值,但我的设备可以接受0.35V最大值作为输入。是否会造成任何问题??  VOLmax @ 0°C至50°C的值是多少??

VOH最小值@   –40°C至85°C时相同 ,VCCA-VCC= 0.4 1.4V最小值,但 我的设备可以接受1.5V最小值作为输入。它是否工作 或产生任何问题??  VOLmax @ 0°C至50°C的值是多少??