This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E振荡问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619173/txs0108e-txs0108e-oscillation-problem

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其它部件: SN74LV4T125

大家好,

我的客户 现在正在使用TXS0108E。 MCU GPIO通过TXS0108S控制LED阵列,将3.3V更改为5V。 发生了一些高频振荡。 频率约为40MHz。 我让客户拆下TXS0108S,振荡消失了。 请帮助您了解原因吗? 谢谢。

我们执行以下测试。

原理图  

输出连接线路,如上图所示和浮子。

线路输出高于

MCU输出高于

TXS0108S输入A2高于,MCU和0108s之间的电阻为100欧姆。

因此,我们删除了C1 D2 C2输出线路,TXS0108输出变为better.below。

我让客户保留线路,并使用三个0欧姆电阻器拆下0108s。

波形高频振荡也会出现衰减。

您对这种现象有什么想法吗?

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    TXS0108E不适合此应用程序。
    当存在电容负载(带状电缆)时,被动输出/低驱动强度可能会导致输出振荡,当它实际上应该通过LED驱动任何电流时,可能会更糟。

    对于此应用程序,更好的选择是SN74LV4T125。
    此器件是单向缓冲器,可从3.3V向上转换为5V,与TXS0108E器件的被动转换相比,其驱动强度显著提高。

    我建议查看此设备:
    www.ti.com/.../sn74lv4t125

    最佳,
    Michael