This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:I2S发生器受电平转换器影响

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0304, SN74AVC4T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618947/txb0104-i2s-generator-affected-by-level-translator

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他部件: SN74AVC4T245SN74AVC4T774

您好!

我想用我的分析仪收听I2S总线。 但是,总线以1.5V运行,但我的分析仪至少需要2V电平。 我尝试将TXB0104用作电平转换器,但音频严重失真。

为了进行调试,我尝试了来自组合I2S发生器/分析仪的回路配置:

1.所有I2S发生器信号(即SCK,FSYNK和DATA)均连接至TXB0104的端口A。 VCCA由发电机供电。 OE被拉至GND 1k。

2.将分析仪输入信号连接至端口A,即与发生器信号连接的针脚相同。 如预期,音频良好。

3.将OE连接到VCCA。 音频仍然良好。

4.使用3.8V电池为VCCB供电时,即VCCB > VCCA ,音频会失真。 没有任何内容连接到端口B数据引脚(尚未连接)。

对发生的事情有什么想法吗?

\Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    我已请我们的本地翻译专家查看这一职位。 他应该很快回来跟你在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    为了正常操作,驱动TXB‍0104的数据I/O的设备必须具有至少±2 mA的驱动强度。

    显然,您的发电机太弱,或者线路电容过高。

    如果分析仪未连接,是否会发生同样的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens,

    感谢您的意见。 生成器太弱可能是正确的。 我没有找到任何官方数据(R&S UPV选项B41),但我会尝试查找。 也许我应该尝试在中间使用缓冲芯片吗?

    在任何情况下,以下是SCK的一些屏幕标题(另一个信号显示相同的行为):

    发电机SCK连接到端口A。接通端口A的电源,端口B上无电源

    发电机SCK和anayzer SCK连接到端口A。接通端口A的电源,端口B上无电源 ->电容越大,振铃似乎越少。

    发生器SCK和anayzer SCK,连接到端口A。接通端口A的电源,接通端口B的电源。->音频开始听起来像***。

    发电机SCK连接到端口A。 Anayzer SCK已连接到端口B。   打开端口A的电源,关闭端口B的电源。->音频(显然) l听起来像***。

    在我看来,芯片似乎对端口方向感到困惑...

    \Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UPV-B41的 Ω 输出阻抗为50 μ m;这不是问题。

    TXB0304的输出极弱(允许自动感应方向)。 它们设计用于驱动高达70 pF的电容负载;较大的负载可防止快速切换。
    这可能是第三个波形中显示的内容。 显然,您的所有适配器和电缆都超过了70 pF的限制。

    您不需要I²S的自动感应双向转换器。 尝试使用单向或方向控制转换器,例如SN74AVC4T245。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有意义。 我想一个单向的变体,但找不到现成的"分板",所以...
    感谢您的帮助!
    \Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克莱门斯,
    感谢您的贡献。 e2e始终是一个很好的支持。

    要驱动更大的容量负载,SN74AVC4T245或SN74AVC4T774等缓冲设备可能工作。
    不幸的是,目前没有此EVM,但是,我正在开发一个通用板,该板将于8月底在网上发布。