This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108是否能够在A侧执行1.2V的操作,在B侧执行1.2V的操作?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619236/lsf0108-is-lsf0108-able-to-do-1-2v-at-sidea-and-also-1-2v-at-sideb

部件号:LSF0108

团队,

LSF0108能否在 A侧执行1.2V的缓冲,在B侧执行1.2V的MDIO信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,LSF0108不能用作自动定向缓冲区。 此设备是被动转换器,因此不会增加电路的驱动强度。

    您能告诉我您的申请吗? 一侧的电压是否有时发生变化?