This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求替代LTC6994的备选解决方案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619187/asking-for-alt-solution-to-replace-ltc6994

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G123

大家好,
我们是否有替代解决方案来替换LTC6994?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有精确的引脚到引脚解决方案,但我们有一个类似的设备。  

    您应该考虑使用SN74LVC1G123设备。 数据表中有一个典型的应用电路描述了此解决方案。

    除了下面的电路之外,A或B输入还需要一个RC滤波器来延迟输入信号,以便在适当的时间后触发设备。

    此外,我们还提供了有关此设备的多个问题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/w/logicfaq/3536.01 -设备-功能 

    希望这能有所帮助!

    最佳,
    Michael