This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E输出问题-输出引脚在电平转换中不一致

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615682/txs0108e-txs0108e-output-issue---output-pins-not-consistent-in-level-shifting

部件号:TXS0108E

IM在TXS0108EPWR上有一个奇怪的问题  

我确实对上述部件执行了以下检查:

奇怪的是,针脚A4和A6上的输出电压为适当的3V3 -> 5V,但A5上的输入电压(选中)与A4和A6相同, 但是,B侧的输出为0.3V (高),0V (低)(低)-请参见下图(约取最后一行)

图像的第一行是A4上正确的B输出,第二行是A5的输入,第三行是B5的输出

连接完全相同。 我还更换 了TXS0108E,结果相同。  

有什么想法? 潜在客户? 如何调试这种情况?  

谢谢!  

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Marcel,

    您是否能够以PDF格式再次上传图片,或者某些图片文件不是从下拉框上传? 您可以在发布时在螺纹工具中使用插入图片。 它正在被标记,无法打开它们进行查看。

    谢谢!
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已更新我的问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,

    感谢您的上传,您能否告诉我这些信号是哪种类型的信号或协议? 此外,您的引脚上是否有其他引脚上没有的负载?

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:  

    我一直在尝试使用I2C,但是当线路上完全没有负载时也会发生这种情况(例如,使用简单的GPIO设置/清除)(左侧插座断开)。  

    有问题的针脚连接到NRF51 -针脚13。  

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel,您好!
    B5上的信号看起来像电容性去耦信号。 您在哪里测量它? 我建议直接在TXS0108E的引脚处进行测量。 您的印刷电路板上的痕量可能存在裂缝,或者由于焊接接头冷态,甚至连接不良。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实有裂缝! 不是冷接头。  

    感谢您的出色分析和准确的问题定义!

    很抱歉等待回复的时间太长-您建议搜索的当天就发现了裂缝。  

    此致,  

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢让我知道Marcel -我经常发现自己关闭了一条线,不知道它是否解决了:)