This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G14:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G14, SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618633/sn74aup3g14-input-transition-rise-or-fall-rate

部件号:SN74AUP3G14
主题中讨论的其它部件: SN74AUP1G14

您好,

我在 其中一个逻辑电路中使用了SN74AUP3G14,并使用3.3V供电。 但是, 我在其输入中有一个RC定时网络,因此输入转换时间非常慢。 输入将在大约25秒内从0V上升或下降到3.3V。 因为 SN74AUP3G14具有施密特输入,所以我以这种方式使用它。 我查看了其数据表,但在修订历史记录部分,它说“从推荐的操作冷凝表中删除了输入转换上升或下降速度(Δt Ω/Δv Ω)参数”。 那么,我的问题是,我是否能够在如此缓慢的上升和下降速度下使用它? 它是否会影响 SN74AUP3G14的任何损坏? 或者逻辑门是否有任何异常性能? 请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhargav,
    慢速输入不会损坏SN74AUP3G14,但它将使用比数据表中指定的电流多得多的电流。 请注意,ICC规格的额定输入电压为GND或Vcc,ΔIcc Ω 的额定电压为Vcc - 0.6V。 最大电源电流约为V_I = Vcc/2。

    将数据表从原始格式更新为新格式时,Δt ë Δv可能会出错,并且由于施密特触发器设备不需要该规范而被删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。 因此,我的理解是,ΔIcc = 50 uA,如规格中所提供。 因此,只要输入电压低于Vcc-V, 0.6 电流消耗约为50 uA,只要输入电流等于Vcc或完全为0 V (GND),电流消耗将返回到0.9 uA。 对吗?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;这些是指定测试条件的最坏情况上限。 在这两种情况之间,电流会更差。

    实际电流消耗取决于上,下输入晶体管打开的程度。 在GND或VCC的大约0.6 V范围内,输入电压尚未达到任一晶体管的门限值电压,因此电流基本上为零(您只获得泄漏电流)。 离滑轨越远,电流越大;最大电流大约在中间。

    AUP系列没有此类图形,但所有CMOS输入的行为基本相同;这适用于VCC = 1.8 V时的AUC和VCC = 5.5 V时的AHC:

    (尖脉冲是施密特触发器动作的伪影。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhargav,

    要明确一点,50 uA不是此设备的最大ICC。  这仅在Vcc-0.6V时。  我绘制了此器件(SN74AUP1G14)的单通道版本图,以显示电流在不同电压输入中的行为方式。

    每种颜色代表不同的电源电压。