This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G06:输出漏电流,SN74AUP1G06

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G06, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618157/sn74aup1g06-output-leakage-current-sn74aup1g06

部件号:SN74AUP1G06
主题中讨论的其它部件: SN74AUP1G07

您好,

我对SN74AUP1G06输出漏电流的特性数据感兴趣。  

为了进一步说明,当 输出处于高阻抗状态时,我有兴趣获取零件引脚4处泄漏的数据。

任何规格都将有所帮助,非常希望在温度范围内使用MIN-TYP-MAX类型的规格。

谢谢!

索南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SZZA036 表示它将被列为IOZ;我不确定此数据是否存在。

    IOFF也适用于输出;它应类似于IOZ值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sortnam,
    由于此器件具有漏极开路输出(即没有PFET连接到输出),因此输出引脚上的泄漏与电源电压无关(nFET上的V_DS仅由输出引脚上的施加电压控制), 这意味着在此情况下,I_OZ等于I_OFF (针对V_CC = 0进行测试)。

    在100 % of Cases中则不是这样-一些漏极开路设备只会禁用PFET,从而允许从该侧泄漏。 对于SN74AUP1G06和SN74AUP1G07,这绝对是正确的。 您可以将I_OFF值用于I_OZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Emrys。 这很有帮助。

    我有 一个跟进问题:

    对于这些设备,假设测量参数的典型值(例如I_oz) 代表在表征期间测试的所有设备上测得的值的平均值,这是否公平 ?

    如果是,我想了解 典型 值(平均值)规范和温度范围内的最小值/最大值之间有多少标准差(sigma)。

    假设以下情况是否合理:

    max=typ+6*Sigma

    我问的原因是:我 在应用中使用此器件,其中 此引脚处的MAX泄漏会导致系统级 模拟参数 超出规格, 而典型值使其 保持可接受。 我正在尝试用数字(统计)量化这一现象的蔓延及其发生的可能性。

    此致,

    索南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sortnam,

    典型值是室温下标称批次的平均值。

    恐怕我无法发布我们准确的测试方法。  我可以说,TI发布的每个器件都在数据表最小值/最大值内。  超出这些值的任何内容都被视为收益率损失,不会出售。

    根据我的经验,围绕最小值/最大值设计系统是确保多年平稳运行的唯一方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好 ,

    非常感谢你的帮助。

    我在一家大型工业OEM公司工作,我将请求我们的TI本地客户管理 部门,看看是否可以根据我们的现有协议向我们发布此协议。

    此致,

    索南