This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:去耦电容器的放置

Guru**** 2824865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618499/sn74alvc164245-placement-of-decoupling-capacitors

部件号:SN74ALVC16.4245万

尊敬的支持团队!

在我们的其中一个应用中,我们希望使用采用BGA-56封装的SN74ALVC16.4245万。 是否有如何放置去耦电容器的建议?

我们想为 每个供油轨使用100nF/0402/X7R -此选择是否为好选择?  

此致,

Markus Nabecker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应将去耦电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。 对于BGA封装,这通常意味着主板背面。 但如果这不可行或太贵,请将其放在芯片旁边。

    0402/X7R声音正常(这些参数不是那么重要)。