This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4044B:用于3.3V电源操作的VIH

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4044B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618164/cd4044b-vih-for-3-3v-supply-operation

部件号:CD4044B

在CD4044B的数据表中,输入高压指定为5V,10V和15V的电源电压。 但我们的工作电压是3.3V,我想知道用于3.3V电源的VIH。

 

请尽早建议解决方案,因为它对于在我们的设计中执行兼容性检查至关重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3 V没有保证值
    噪声余量随着较低的电源电压(15/10/5 V→1.5 V)的降低成比例,因此我预计3.3 V的噪声余量会非常低

    您使用什么类型的输出来驱动CD4044B的输入? CMOS输入具有非常低的输入电流(0.1 µA最大值),因此即使是弱CMOS输出也能将其驱动到导轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在5V和10V的电压下 ,VIH 完全是CMOS*VCC , VIL 是0.3 *VCC (在0.7 设备中相当典型)。

    可以安全地假定VIH是0.8 (2.64V),VIL是0.2 (0.66V)。 我在该设备上没有特定数据,但这些值为切换阈值提供了足够的利润。

    理想情况下,您希望输入电压在导轨的100mV以内。  您的电路中是否存在限制输入电压范围的东西?