请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CD4044B 在CD4044B的数据表中,输入高压指定为5V,10V和15V的电源电压。 但我们的工作电压是3.3V,我想知道用于3.3V电源的VIH。
请尽早建议解决方案,因为它对于在我们的设计中执行兼容性检查至关重要
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在5V和10V的电压下 ,VIH 完全是CMOS*VCC , VIL 是0.3 *VCC (在0.7 设备中相当典型)。
可以安全地假定VIH是0.8 (2.64V),VIL是0.2 (0.66V)。 我在该设备上没有特定数据,但这些值为切换阈值提供了足够的利润。
理想情况下,您希望输入电压在导轨的100mV以内。 您的电路中是否存在限制输入电压范围的东西?