This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573AQDWRQ1 输出(Q)将有一个不确定的输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618212/sn74hc573aqdwrq1-the-output-q-will-have-an-indefinite-output

主题中讨论的其它部件:SN74HC573

在实际应用中,我们发现锁定输出(Q)将具有无限期状态的输出。 目前,我们怀疑是由高电流序列引起的,请帮助分析。

1.此芯片的正确电气时间顺序是什么?OE,VCC和D

2.如果不符合当前序列操作,则输出瞬态异常。

3.情况如何?如何避免OE和VCC中的电源开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "锁定"的含义是什么? LE LOW (LE低)或OE HIGH (OE高)?

    什么是短暂的? 您是否打算附加示波器屏幕截图?

    如数据表中所述,OE通过上拉电阻连接到VCC。 你这样做了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    SN74HC573是一个闩锁,这意味着它在启动时没有定义的输出状态。 它可以从'high (高)'或'low (低)'状态开始。

    确定输出状态的唯一方法是使用'OE\'强制输出进入高阻抗状态,然后在释放'OE\'之前使用LE和D计时数据