This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:关于SN74LVC244 Ioff

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617924/sn74lvc244a-about-sn74lvc244-ioff

部件号:SN74LVC244A

您好,尊敬的团队:

SN74LVC244未通电时,输入阻抗如何?

客户在总线中使用它,Ioff功能似乎可以保护输出, 它与输入有何关联? 客户希望在芯片未通电时,其输入不会影响其他芯片,即不要将总线拉低或高。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有可过压输入(参见绝对最大额定值中的VI)。 这意味着从输入到VCC没有ESD保护二极管,因此即使VCC = 0,输入也具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    克莱门斯是正确的。

    此外,'Ioff'功能适用于所有输入和输出,因此具有此功能的任何设备都将在VCC =0时处于高阻抗模式。