This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4077B:CD4077B是否支持3.3V电源?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4077B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617745/cd4077b-does-cd4077b-support-3-3v-power-supply

部件号:CD4077B

你(们)好

CD4077B是否支持3.3V电源?

在数据表中,3V至18V。

我想再次确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是什么让您认为数据表在撒谎?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜他很担心,因为电气特性中的规格没有提到3V。 虽然此器件的工作电压为3.3V,但其性能并不出色。 您不能使用专为3.3V设计的设备的原因是什么?