This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4077B:NOR门和Exclusive NOR门的区别是什么?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4077B, SN74AHC02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617669/cd4077b-what-s-the-difference-of-nor-gate-and-exclusive-nor-gate

部件号:CD4077B
主题中讨论的其它部件: SN74AHC02

你(们)好

NOR门和Exclusive NOR门有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用SN74AHC02更换CD4077B?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XNOR和NOR是不同的门:

    CD4077B truth table  NOR truth table

    为什么要用AHC芯片替换CD4000芯片? 您尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,
    我弄错了。