This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A:在加电过程中,/OE = L,LE = L,D = H是否可以知道输出状态?

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617502/sn74lvc373a-is-output-state-knowable-during-power-up-with-oe-l-le-l-d-h

部件号:SN74LVC373A

您好,

我有一个使用SN74LVC373A的系统,它可以在/OE = L和LE = L的情况下加电,因此它在加电时为H。

在这些限制条件下,我们可以说设备会出现Q = H吗? 或者Q0不可预测(取决于先前的状态,SN74LVC373A的某些不可预测的内部电路接通电源行为或其他变量)?

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:
    由于SN74LVC373A是闩锁,因此在应用有效输入之前,输出完全不可预测-除非闩锁专门设计用于在特定状态下启动,否则在启动时闩锁本身就不稳定,此设备也不例外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的快速确认。

    乔纳森