This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:电平转换器的最大工作速度为3.3V至1.8V

Guru**** 2945320 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617380/sn74lvc8t245-maximum-operating-speed-of-level-shifter-from-3-3v-to-1-8v

部件号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其它部件:SN74AVC8T245,

尊敬的先生:

SN74LVC8T245PWR 用作3.3V至1.8V的电平转换器。 我的运行速度将为10Mbps到20Mbps。

此设备是否支持数据速率。

Regads,

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bharath,
    我建议切换到SN74AVC8T245。

    SN74LVC8T245无疑可以处理您的应用程序,但在1.8V的工作电压下,其最大数据速率约为75 Mbps。 SN74AVC8T245针对1.8V操作进行了更优化,可处理高达320 Mbps的速度。