This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G57:1t和1g器件之间的区别是什么?#39

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T57, SN74AUP1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617239/sn74aup1g57-what-s-the-difference-between-1t-and-1g-devices

部件号:SN74AUP1G57
主题中讨论的其他部件:SN74AUP1T57

1t和1g零件之间有何区别? 对于AUP1t57和AUP1g57,具体而言,数据表具有不同的日期,但也具有几乎相同的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74AUP1T57是一款翻译设备,专为上下翻译应用而设计。 SN74AUP1G57是标准CMOS可配置逻辑门。

    在打开两个数据表时,我立即注意到的一个主要区别是SN74AUP1T57的额定工作电压为2.3V至3.6V,而SN74AUP1G57的额定工作电压为0.8V至3.6V。 (在推荐的工作条件下)

    您还应注意,电气特性表中的输入阈值非常不同。

    还有其他一些差异,但这些是我立即注意到的几个主要差异。