This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:ABS。最小输入负交流电压

Guru**** 2982300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617150/sn74lvc244a-the-abs-minimum-input-negative-ac-voltage

部件号:SN74LVC244A

您好,团队,

我有一个关于 SN74LVC244A的问题。 此设备的ABS.最小输入负交流电压是多少?

在数据表中,仅标记了-0.5VDC,并描述了注释(2)。 根据客户测试,最小输入电压为-1.152V/240ns。

那么,如何评估设备引脚的风险?

当输入引脚电压小于-0.5V时,建议的时间是多久? 您能否向我提供判断方法?

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johnny:
    输入电压和钳位电流的数据表值是判断方法--时间不是系数,交流电压也不是系数。

    由于输入电压低于设备的绝对最低电压额定值,因此必须遵守注释2 (您在上面突出显示了注释2)。

    实际上,注释2说明通过钳位二极管的电流必须限制为50mA。 为了确定此设备是否会损坏,需要测量设备低于-0.5V的240ns期间的电流。