This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:首选封装类型

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/614613/sn74alvc164245-preferred-package-variant

部件号:SN74ALVC16.4245万
主题中讨论的其它部件:SN74LVCH16T245

您好,

  我们在应用程序中存在空间限制,正在考虑BGA封装类型。

以下哪种BGA封装类型的产量最高,产品生命周期最长?

谢谢,顺祝商祺
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    TI保证所有封装的最高质量,我不能指出产品生命周期最长的封装对您有任何特别之处。 客户选择的是最适合其应用的最小外形尺寸。
    www.ti.com/.../estimator.tsp
    这将为每个包装提供拟合曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为应该更喜欢56针BGA封装。
    如果SN74ALVC16.4245万已过时,可以使用SN74LVCH16T245作为第二个来源?
    SN74LVCH16T245仅提供56引脚BGA封装。

    你怎么看?

    此致,
    Markus Nabecker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus,

    我在我们的网站上看不到ALVC16.4245万已过时。 LVCH和ALVC来自不同的技术系列,根据特定的操作条件要求,可能会用于相互替换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有说,ALVC16.4245万已经过时。 我只想说:“在过时的情况下,可以用SN74LVCH16T245作为第二来源!”
    因此,在我的小齿轮中,使用56引脚BGA时有一些小优势。