This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08 / VOH和VOL (Vcc=3.3V)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616668/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08-voh-and-vol-at-vcc-3-3v

部件号:SN74LVC1G08

您好,

我的客户考虑在 Vcc=3.3V的情况下使用SN74LVC1G08,因此他们想知道Vcc=3.3V的VOH和VOL规格。 您是否有任何关于此规范的信息并与他人分享?

此致,
Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示较低的VCC值,因为没有完美的电源。

    您客户的3.3 V电源的公差可能为±10 %,即使没有此类规范,在实践中也会有一些异常。
    因此,对于最坏的情况,您实际上需要使用VCC = 3 V值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

    克莱门斯是正确的。 最好是针对最坏的情况进行设计。

    如果您确实需要了解特定VCC值的VOH,您可以使用一些简单的数学方法来获得合理的估计值。 请注意,对于IOH =-16mA,3V输出处的压降为0.6V (3V - 2.4V);对于IOH =-24mA,输出处的压降为0.7V (3V - 2.3V)。 此压降是由FET驱动输出引起的,可用于在其他电压下生成估计值。

    由于FET电阻与VCC成反比,因此您可以假设电压降在VCC值较高时会更小 。 在3.3V电压下,对于IOH =-16mA,VOH可估计为3.3V - 0.6V = 2.7V; 对于IOH =-24mA,VOH可估计为3.3V - 0.7V = 2.6V。

    另请注意,在大多数系统中,逻辑仅在操作过程中提供几个微安,VOH 通常非常接近VCC (VOL通常非常接近接地)。