This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:IBIS模拟模型问题

Guru**** 2973280 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616762/lsf0108-ibis-simluation-model-question

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件: LSF0101

大家好,

我的客户想使用LSF0108 IBIS模型进行一些模拟。 以下是一些问题:

1.他们使用LSF0101_IO_33_S模型来进行行为级别模拟。 是这样吗?

2.使用案例为1.8V VDD1和3.3V VDD2。 如果客户在B输出上使用50欧姆上拉,他们发现A输入也将被拉至~2V。 您认为是什么原因导致了此问题?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    该模型应可用于信号完整性分析。

    使用50欧姆的上拉电阻是非常激进的-这将需要您的驱动器电路至少下沉66mA。  下图显示了驾驶员在B侧如何强制A侧降低。  请注意,驱动器必须吸收来自两个上拉电阻器的电流。

    根据输入电压(3.3V),输出电压(2V)和50欧姆的上拉电阻值,我猜驱动器正在模拟75欧姆的输出阻抗。  如果您将上拉电阻器更改为1kohm,则信号完整性将有显著改善。