This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:关于Vcca和Vccb.

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615613/txs0108e-about-vcca-and-vccb

部件号:TXS0108E

您好,

您能告诉我有关TXS0108E VccB的信息吗?
以下内容列在数据表第22页"10 Power Supply Recommendations"(建议使用的电源10)中。
'在操作过程中,确保V CCA≤V CCB始终。'

但是,
在客户的应用程序中,VccB仅在调试期间连接。
(在正常操作过程中它是打开的。)
因此,存在VccB端打开的情况。

在打开状态下使用VccB端是否有问题?
请告诉我在这种情况下的注意事项。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui,

    我不会像您描述的那样操作电路。 您是否能够在您的项目中提供此部件的使用案例,因为我想不出您为何要以这种操作方式实施它?

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克-桑,

    感谢您的回复。
    我对没有解释表示歉意。
    让我进一步解释一下。
    我将附上客户用例图片。



    客户 希望在Vcca一侧使用微控制器,在Vccb一侧使用调试器。

    在数据表中,[在操作过程中,确保VccaVccb始终存在。],
    在操作过程中,这意味
    着Vcca≤Vccb。

    但是,由于微控制器和调试器并非始终连接,
    客户 希望在打开时使用Vccb端(调试器端)。


    如何在一侧使用"打开"功能仍然不好,不是吗?

    在操作过程中是否需要保留Vcca≤Vccb?



    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有外部设备,TXS将无法运行。

    数据表的第10部分还指出:

    每个电源的顺序在通电操作期间不会损坏设备,因此可以先增加任一电源。 输出启用(OE)输入电路设计为由VCCA供电,当(OE)输入过低时,所有输出都处于高阻抗状态。 为确保在通电或断电期间输出的高阻抗状态,OE输入引脚…Ω 在VCCA和VCCB完全倾斜和稳定之前,不得启用。

    因此,允许一侧打开;您只需确保OE低电平,然后再拔下该侧的电源插头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui,

    克莱门斯击败我,但启用销将帮助你在这里。 只要在常规操作(无调试器)期间将OE引脚拉低并让设备进入Hi-z状态,并且在连接或断开调试仪器之前,您就应该可以继续操作了。

    如果这有助于回答您的问题,请告诉我们,我们可以通过点击下面的绿色验证按钮来帮助解决您的问题! 如果您有其他问题,请随时联系我们。

    此致,
    尼克
x 出现错误。请重试或与管理员联系。