This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:波形失真

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616430/lsf0108-waveform-distortion

部件号:LSF0108

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们的原理图

我们尝试更换上拉电阻。

我们使用LSF0108,我们发现 了我们的波形失真

无通过级别转换  

通过级别转换

我们想知道如何解决这个问题。

您能否与我们分享您的经验?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!
    我已通知相应的应用专家。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    我注意到LSF租赁不是一个开始。 需要将200kOhm连接到Vrefb和EN。 目前,它仅连接到EN引脚,无法设置正确的偏置。
    据我所知,I2S是推拉式接口,输入端不需要上拉电阻。 但是,1.8V至3.3V上转换需要上拉电阻。
    包括负载和迹线电容的输出电容是多少?