This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E推挽式能否支持100MHz SDIO?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616186/txs0108e-can-txs0108e-push-pull-support-100mhz-sdio

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件: LSF0108

您好,Sirs:

我很困惑,因为数据表显示TXS0108支持100MHz,但我看不到数据表中的用例。

现在我们需要支持SDIO 3.0 100MHz,以便于1.8V<->3.3V推送PLL I/O。

数据表说明仅为60MHz。

请问TXS0108E支持100MHz的条件是什么? SDIO 3.0 是否正常?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,
    在TXS0108E数据表中,它列出的最大数据速率为110 Mbps,与110 MHz不同。 这相当于55 MHz的方波。

    对于100 MHz信号(200 Mbps),我建议切换到LSF0108。 此设备有一些局限性--您将需要在通信的两端都有一个强大的驱动器(最好能够驱动~15mA),并且在3.3V端需要最小化寄生迹线电容。 LSF0108 3.3V侧的总电容负载应保持在6pF以下。

    高侧上拉电阻应为330欧姆,低侧上拉电阻应为10千欧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maier,

    非常感谢您的友好回复!  是的! 110Mbps 约55MHz。

    对于TXS0108,它是否遵循LSF0108以接近3.3V ,保持在6 pf以下,并且两端具有~15mA的驱动能力?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0108E所需的电流驱动器量明显低于LSF0108 (~1mA),负载可能会显著增大-但是较小的负载更有利于提高信号完整性。

    我对您的帖子有点困惑-最初您想要100MHz,现在听起来您可以使用55MHz?