This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有输入容限的汽车四路2输入正与门

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV08A-Q1, SN74AHC08Q-Q1, SN74LV8151, SN74LVC3G17, SN65HVD33, SN74AHC08-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616097/automotive-quadruple-2-input-positive-and-gate-with-input-tolerant

主题中讨论的其他部件:SN74LV08A-Q1SN74AHC08SN74LV8151SN74LVC3G17SN65HVD33SN74AHC08-Q1SN74AHC08-EP

具有输入容限的汽车四路2输入正与门

您好,

我的客户正在为其汽车应用寻找具有输入容限的四路2输入正与门。

*电源电压范围:2至5.5V
*具有输入容差
*汽车

如果我检查您的产品是否符合上述条件,则应选择SN74LV08A-Q1和SN74AHC08Q-Q1。
对于这些器件的消费级数据表,输入电压容差如下所述。


另一方面,汽车设备数据表上没有描述。
我能否理解汽车设备也支持与消费类设备相同的输入电压容差?

如果您能告诉我如何知道设备是否支持DC规格的输入容限,我将不胜感激...

提前感谢您的支持。
此致,


其他类似职位作为参考

5V容差输入3.3V缓冲器,在MIL温度和商业温度之间共享占用空间
e2e.ti.com/.../18.6057万

SN74LV8151输入电压容差
e2e.ti.com/.../11.025万

SN74LVC3G17在关闭期间输入电压容差
e2e.ti.com/.../32.6252万

SN65HVD33 (5V容差输入)
e2e.ti.com/.../18.8808万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见,没有“SN74AHC08-Q1”。 不管怎样,当输入电压可能高于VCC时,任何数据表都会在"推荐的操作条件"部分显示输入过压容差;例如,对于SN74AHC08-EP:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Clemens,

    我提到的部件号不正确,你说的是对的。 我做了一个更正。
    此外,了解支持输入是否容忍对我很有帮助。 以下是供某人参考的快速比较。



    谢谢!