This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4040B:热阻和结温

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615289/cd4040b-thermal-resistance-and-junction-temperature

部件号:CD4040B

dears,

我们的客户正在使用CD4040BM96 (SOIC),他想知道此组件的热阻和结温? 但我在数据表中找不到这些信息。  请您提供此信息吗?谢谢。

此致,

Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ricardo,
    我已经向TI的热建模团队提交了一份请求,要求他们为您获取这些值(需要几天时间才能获得结果),但我很好奇,他们为什么需要这些值? CMOS计数器不是驱动重负载的好设备...如果存在功耗问题,我可能会建议添加一个单独的芯片来执行实际的功率传输。

    您能告诉我有关该应用程序的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:

    非常感谢您的快速响应。 我会询问他们使用的是哪种应用程序,并提供我们的建议,然后尽快回复您。

    此致,
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ (最大):150°C

    RΘJA:79.3°C/W

    RΘJC (顶部):38.5°C/W

    RΘJB:37.9°C/W

    ΨJT:7.9°C/W

    ΨJB:37.6°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    非常感谢您提供答案。

    此致,
    Ricardo