This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如果连接排卸开路输出,则存在任何问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616148/txs0108e-any-problem-if-i-connect-open-drain-output

部件号:TXS0108E

大家好,

我有一个来自光学模块的漏极开路输出,如果我使用 上拉电阻将此漏极开路输出连接到TXS0108E,是否有任何问题?

此致,

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasanna,
    TXS0108E具有内部上拉电阻器(10千欧),连接到每个输入/输出引脚。 最好是使用这些电阻器而不是添加外部电阻器,但是该设备将继续使用外部上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys Maier,

    谢谢你。

    此致,
    Prasanna G