This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC1.6244万:建议使用缓冲液

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616048/74ac16244-buffer-solution-recommend

部件号:74AC1.6244万

您好,

我的客户有以下要求。 请帮助推荐合适的缓冲解决方案。 谢谢!

输入信号:8kHz,需要输入到输出的固定延迟,这意味着输入到输出的最大和最小延迟值,(最大值-最小值)<20ps。

它们没有通道编号或信号格式的规格。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    我担心,由于电压,过程和温度变化,传播延迟会发生变化,并且始终会发生变化,超过20ps。 即使在最佳操作条件下,我所知道的最佳器件的变化仍大于1ns。

    他们的系统设计很可能会改变,使信号更能抵抗延迟更改。 您能否告诉我需要在如此缓慢的信号上有如此可靠延迟的应用?