This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:漏电问题

Guru**** 2976020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615587/txb0108-open-drain-question

部件号:TXB0108

您好,TI人:

我想将此部分用于I2C信号,这是否有效?

Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Angela,

    不幸的是,TXB系列部件不能与漏极开路设备一起使用。 我建议,如果你想使用漏极开路信号,比如I2C,那么你可以使用TXS或LSF系列的零件。 TXS和TXB设备非常相似,因此幸运的是,它不会对您带来巨大变化。

    如果这回答了您的问题,请单击绿色验证按钮验证以下答案! 如果您有其他问题,请随时按我的方式发送给他们。

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢! 数据表中是否提到了这一点,我只是错过了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Angela,

    是的,它在第8.3。5节中提到,很容易错过;您始终可以用Ctrl f "I2C来查找它:

    希望这能有所帮助,

    尼克