This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:CLK和/CLR之间的最短时间是什么?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615697/sn74lvc74a-what-s-minimum-time-between-clk-and-clr

部件号:SN74LVC74A

您好,

在客户应用程序中,/CLR落后于CLK,但一些芯片Q输出较高,而一些Q输出较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是客户的电路,现在,客户增加了C971电容器,/CLR上升沿比CLK更远,因此Q是正常的。

    所以

    CLK和/CLR之间的最短时间是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    我相信您指的是常见问题解答e2e.ti.com/.../3538.03 output-parameters中的问题

    在发生有效输入之前,通电过程中触发器的初始状态未知。 在这种情况下,CLR输入与CLK输入是异步的,这意味着CLR输入会覆盖CLK和D输入并清除Q输出。但是,默认的通电状态仍然未知。

    我看到输入clk和CLR在加电时具有非常慢的上升边缘,接近800us,这违反了转换速率要求。这是因为输入引脚上有0.1uF的盖子,你能不能将它取下? 请参阅有关慢速输入及其对输出的影响的应用说明。考虑使用施密特触发器对信号进行平方处理。 www.ti.com.cn/.../slla364a.pdf
    我还注意到,低电平没有接地? 我错过了什么吗?