This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:如果输出上拉电压在部件自身的VCC存在之前出现,部件输出信号将发生什么变化?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615537/sn74lvc2g07-what-will-happen-to-the-parts-output-signal-if-the-output-pull-up-voltage-is-present-before-the-parts-own-vcc-is-present

部件号:SN74LVC2G07

你(们)好

对于部件SN74LVC2G07,我有一个电压用于部件自身的VCC,另一个电压用于输出上拉。功率定序到达输出上拉电压,在部件自身的VCC电压轨之前。这对部件的输出有什么影响? 我们所说的是一个电压上升时与另一个电压上升时的2.5毫秒差。输出ESD是启动并锁定输出,还是保持高Z并使输出随上拉而上升?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateusz,

    此器件具有过压容限输入,并且额定电压为Ioff (部分断电);这意味着输出和输入的电压可以大于Vcc,并且不会损坏器件或通过ESD二极管为Vcc通电。

    另请参阅输入Vin > Vcc的常见问题(也适用于输出): e2e.ti.com/.../vi-input-parameters 3537.02