This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615511/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245

部件号:SN74LVCH16T245

您好,

我正在查看TI部件SN74LVCH16T245。 此部分在数据表中指出:“为了确保在通电或断电期间输出的高阻抗状态,必须通过上拉电阻将OE引脚连接到VCCA,并且在VCCA和VCCB完全斜升和稳定之前不得启用”。

  

   由于上述陈述,我需要知道如果VCCA在VCCB之前上升,输出或端口的状态是什么,反之亦然。 如果VCCA和VCCB在不同时间出现斜坡并且启用了端口,是否存在任何故障或未知状态的风险?

  

谢谢!

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jani,

    此部件设计为使两个耗材相互跟踪(同时启动斜坡),但如果OE捆绑到Vcca,并且它首先上升,我不期望会有任何问题。 另一方面,我并不期望它会出现太多的故障,如果出现任何重大故障,但我会尝试确保正确的功率顺序,因为这是零件的设计用途。 大部分客户实际上将OE连接到GND,因此他们不必在简单的启用上使用GPIO,这虽然不符合规格,但对他们来说很合适。

    如果这回答了您的问题,请点击下方的绿色验证按钮,了解我们可以为您提供帮助! 如果您还有其他问题,请随时发送给我们,我将尽快为您解答。

    此致,
    尼克