This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:我们可以知道TXS010x/TXB010x/LSF010x是否都可用于I2C电平传输吗?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615412/txs0102-may-we-know-if-txs010x-txb010x-lsf010x-are-all-can-use-in-i2c-level-transfer

部件号:TXS0102

您好,先生

我们可以知道TXS010x/TXB010x/LSF010x 是否都可以用于I2C信号电平传输吗?

                 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I²C需要漏极开路信号。 TXS和LSF设备确实使用漏极开路信号,TXB设备不使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C是漏极开路接口,TXS适合用于此目的,因为它们具有内部10k上拉电阻器。
    LSF是合适的,因为它们没有内部上拉电阻器,需要外部电阻器。
    TXB不适用,因为它们是缓冲转换器,不建议使用上拉电阻器。