This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:多电压转换

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615361/txs0108e-multiple-voltage-translation

部件号:TXS0108E

大家好,

我在设计上使用TXS0108E来转换2.8V和3.3V之间的双向信号。 我现在正在创建一个需要与之前设计交互的设计。 新设计需要采用3.3V信号并将其转换为1.8V。 拓扑为:


器件<--2.8V-->TXS0108E <--3.3V-->TXS0108E <--1.8V-->器件


是否可以直接将两个TXS0108E设备连接在一起? 以前有人做过这件事吗?


非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是一个有效的应用程序。 您需要考虑两端的'Evice'必须从_所有_上拉电阻器(每条线路上有4*10k上拉电阻)中吸收电流,以使线路电压低。 对于大多数设备来说,这应该不是问题,但某些FPGA具有低电流驱动功能。

    出于好奇,您为什么要从2.8V转换为3.3V? 我从未见过3.3V设备不能直接识别2.8V信号,而3.3V输入到2.8V设备也不会导致任何问题。