This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567CM—绝对最大额定值—输入电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM567C, LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615018/lm567cm---absolute-maximum-ratings---input-voltage

主题中讨论的其他部件:LM567CLMC567

您好,

 

请您也检查是否需要在7.1 绝对最大额定值部分更正数据表。 看起来2V需要从列最小值移至最大值。 您可以确认吗?

 

此致,

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven,您好!

    我已通知工程师作出回应。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM567C数据表的最新版本(E)没有7.1 部分,也没有2 V的绝对最大额定值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven,您好!

    您是指LMC567数据表而不是LM567C吗?
    如果是这种情况,我认为应将2Vp-p移至MAX。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    非常感谢。 是的,我指的是LMC567。 因此,当从LM567C (具有高达9V的输入)移至LMC567 (最大2V)时,这可能是导致故障的答案。

    您还可以查看7.2 部分。 输入频率(Fin)后面的给定单位为Hz。 您确定这不应该是kHz吗?

    此致,

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven,

    这似乎是另一个打字错误。 同一文档的其他章节指定LMC567在1Hz至500kHz的输入频率下工作。
    不应将7.2 部分中的单位更改为kHz,因为这可能意味着最小值为1kHz。 但是,这应该得到解决。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器