This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:开机注意事项

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/614704/sn74lvch16t245-power-up-considerations

部件号:SN74LVCH16T245

SN74LVCH16T245此部件是否有通电要求?

我在应用手册“SCEA021A”中找到了一些建议-这些建议是否也适用于SN74LVCH16T245?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Markus,

    传统上,如果某个部件需要特殊的通电要求,则会在数据表的"电源建议"部分中提及。 对于这部分,您可能知道,它没有任何此类顾虑。 我建议您遵循数据表中有关为设备供电的指南:

    对于大多数电压转换器件,一个值得注意的事情是Vcca导轨将是较低的电源电压。 由于没有提到这一点,您应该可以选择任意一种方式,但如果您想安全地使用它,请将较低的电源电压放在 Vcca导轨上。 此外,当存在Vcca <= Vccb条件时,供应坡道不重要,只需在操作过程中满足该条件。 为了将来参考,请始终阅读数据表,因为一定会出现异常。

    如果这回答了您的问题,请单击下面的绿色验证按钮来验证解决方案,因为它可以帮助其他人更快地找到此解决方案! 如果您有其他问题,请随时按我的方式发送给您,我将尽快回答。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Markus:

    它们是TI的建议,数据表中也提供了这些建议。 不遵循建议不会导致设备本身出现问题或可靠性问题。 系统级别问题需要单独解决(如果有)。按照建议,建议在加电/断电期间禁用输出和输入接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有以下开机顺序:

    3V3由LDO完成。 我可以说,VCCA上的3V3 先通电,一段时间后,VCCB上的5V 也处于其水平,因此第二次通电?

    或者,我是否必须先打开3V3 (如步),然后再打开5V (如步),并且在这些步骤之间有一定的延迟? 如果是,有多长时间延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我所看到的,5V (VCCB)通过LDO并转换为3.3V以为Vcca供电,因此Vcca在2.5ms后通电。
    我知道这是通过LDO为转换器设备提供的标准通电方案之一,我预计设备不会因此而出现任何问题。