This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:Iik (输入夹钳电流)和Iok (输出夹钳电流)的内容

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/614923/sn74lvc1g17-contents-of-iik-input-clamp-current-and-iok-output-clamp-current

部件号:SN74LVC1G17

大家好

您是否介意询问SN74LVC1G17?

数据表P4上有Iik (输入钳位电流)和Iok (输出钳位电流)的内容。

这是否意味着输入和输出处有保护二极管?
或者,这是否意味 着输入和输出处有寄生二极管?
  数据表上没有结构图。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些二极管是ESD保护二极管;它们专为指定电流而设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:
    SN74LVC1G17上的输入和输出夹电流值表示输入和输出的负极上都有二极管。 正如Clemens所说,它们都是ESD保护电路的一部分。 这些二极管将充当负极钳位,但此器件上没有正极钳位二极管。