This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08DSF2 &SN74LVC1G08DSFR?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/614968/sn74lvc1g08-differences-between-sn74lvc1g08dsf2-sn74lvc1g08dsfr

部件号:SN74LVC1G08

您好,

是否需要有关 SN74LVC1G08DSF2和SN74LVC1G08DSFR之间差异的建议?

对于数据表,我找不到任何差异。

希望很快能收到您的回复

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DFR在"磁带和卷筒信息"部分缺失。 根据两个干条目,我假设DSF2和DFR在磁带上有不同的引脚1方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:此问题现已在数据表中得到解决。

    您好,KH,
    克莱门斯是完全正确的。 设备相同。

    SN74LVC1GDSFR将引脚1加载到象限2的拨禾轮中。

    SN74LVC1GDSF2加载到卷盘中,引脚1位于象限3中。

    感谢您通知我们此错误。 我们需要一些时间来更正数据表,但请知道我们正在进行此项工作。