This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:避免内存的总线争用问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/614621/sn74alvc164245-avoidance-of-bus-contention-issues-with-memory

部件号:SN74ALVC16.4245万

您好,

我们必须保证,内存和SN74ALVC16.4245万之间不存在总线争用问题。

在通过EN激活液位换档器之前,如果能够保证正确设置DIR针脚该怎么办(大约 >=1ns设置时间)? 对于禁用,我们首先停用液位调节器,然后将方向设回(约 >=1ns 保持时间)。

根据此 类顺序的数据表,液位调节器应从"隔离状态"更改为"从B到A操作"。

是否可以保证,按照此顺序,液位调节器 不会在任何时候驱动错误的方向("A至B操作")?

或者,这种情况是否会发生,DIR针脚设置的方向比EN针脚激活换档杆慢? 如果发生这种情况,需要哪种设置/保持时间来避免争用问题?

谢谢,顺祝商祺
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE输入的目的是避免这些问题;只要您观察到切换时间(十,tdis),输出上就不会显示任何错误。
    (显然,方向输入没有切换特性;假设它们与OES一样慢。)

    但是,不能保证所有引脚的速度完全相同。 但我听说传播偏差不到1纳秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Clemens Ladisch"]

    OE输入的目的是避免这些问题;只要您观察到切换时间(十,tdis),输出上就不会显示任何错误。
    (显然,方向输入没有切换特性;假设它们与OES一样慢。)

    但是,不能保证所有引脚的速度完全相同。 但我听说传播偏差不到1纳秒。

    [/引述]

    你好,Martin,  

    我建议大家看看克莱门斯的回答,因为他为您提供了一个很好的答案。

    如果这回答了您的问题,请点击下方的绿色验证按钮,以便其他人可以更快地找到此解决方案! 如果您有其他问题,请发送给我们,我们将尽快解答。

    此致,  

    尼克